Operator NativeTrgPortOut

Operator Library: Hardware Platform

microEnableのデジタル出力およびCC出力へのインターフェイスを提供します。 このオペレーターは、4つのデジタル出力と4つのCamera Linkトリガー出力(CC1〜CC4)にアクセスできます。 オペレーターには、CameraControl型のリソースが1つ必要です。 リソースダイアログでカメラのリソースインデックスを設定します。 リソースインデックスが0に設定されている場合は、デジタル出力0〜3と、ポートA上のカメラのCC出力が使用されます。 インデックスが1に設定されている場合は、デジタル出力4〜7と、カメラポートBのCC出力が使用されます。 詳細については、'Allocation of Device Resources'を確認してください。

デジタル出力とピンコネクタのマッピングについては、フレームグラバーのハードウェアマニュアルを確認してください。

ハードウェアプラットフォームで使用可能
microEnable IV VD1-CL/-PoCL

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ M
入力リンク TrgO1..TrgO4]、信号出力
CC1..CC4、信号出力

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter Input Link TrgO1..TrgO4] Input Link CC1..CC4
Bit Width 1 1
Arithmetic unsigned unsigned
Parallelism 1 1
Kernel Columns 1 1
Kernel Rows 1 1
Img Protocol VALT_SIGNAL VALT_SIGNAL
Color Format VAF_GRAY VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE FL_NONE
Max. Img Width any any
Max. Img Height any any

パラメーター

None